This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:客户需要有关 RBFET 的信息,当处于关断状态时,电流将通过二极管从 VBUS 拉至 PMID

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798454/bq24297-customer-needs-info-on-rbfet-when-in-off-state-current-is-being-pulled-thru-the-diode-from-vbus-to-pmid

器件型号:BQ24297

您好、支持团队

我的客户在 非常不标准的 ckt 中使用 BQ24297。 在其中一种模式下、它们将通过 RBFET (Q1)寄生二极管(FET 处于关闭状态)拉电流。 该电流最高可达500mA、环境温度可能会达到65°C。 这是否会对器件造成热问题? 这是否会损坏部件或导致其锁定或操作不当?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    通常、寄生体二极管可以在 FET 导通时处理与 FET 相同的电流。 但是、我们尚未在过热条件下测试此特定配置、因此我无法保证运行。

    此致、
    Jeff