This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:过零检测

Guru**** 2385800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168385/ucc28056-zero-crossing-detection

器件型号:UCC28056

大家好、

因此、我读出 Vinsyn 类似于 MOSFET 的平均漏极电压

由于 ZCD/CS 电压是关断期间的 VDS 衰减、  

一个是平均 VDS、另一个是 VDS 衰减(在关断时间内)、

我想知道为什么 UCC28056将这个电压与 Vinsyn 进行比较来找到过零?

请告诉我这背后的技术知识,或者给我发邮件,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我想 这已经在前面的一个主题中进行了介绍:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106625/ucc28056-zcd-threshlod-detection/4133580

    "Vinsyn (α)是一个开关周期的平均漏极电压。  整流输入波形的该平均值将根据其采样位置而变化。  然而、 当 ZCD 上的电压等于 Vinsyn (α μ H)时、每个开关周期内的电感器电流为零。

    请告诉我这是否需要进一步澄清。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我知道、

    但我想我要问的是

     为什么我们可以 通过平均 MOS 的漏极电压来合成 Vin?

    因此、我想、由于升压转换器中的 Vin= Vo (1-D)、  

    Vo 基本上是关断期间的 Vds、而 IC 对 Vds 进行采样以获得占空比。

    因此、最终我们得到 Vin 或"合成 Vin "、但这正是我的猜测。

    如果我对任何详细信息有误、请更正

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    很抱歉耽误你的时间。  请允许我在一天内回复。

    谢谢、
    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    当然、如果需要、您可以向我发送邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Fred。  我没有关于该模块内部工作的所有细节、但正如您指出的、Vin 是"合成"(或推断)的、不仅是由漏极电压的平均值计算的、而且是导通时间(或关断时间)、部分源自过零信息。  

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、

    最后一个问题、某种自相矛盾、

    因此、由于我们使用合成 Vin 来检测 每个周期的过零、

    正如我们在上面提到的,我们还需要知道合成 Vin 的占空比。

    但问题是过零时间在整个周期的末尾之前。  

    那么、奇怪的是、IC 是否提前"假设周期时间" 、以便它不必等待整个周期即可获得占空比?

    顺便说一下、如果 您能将您从内部获得的 Vinsyn 的详细信息块发送给我、那将会很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信会保存一个周期、以便将当前周期与上一个周期进行比较。 它们应该几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    明白了。

    现在我知道这个 IC 是如何工作的、谢谢