主题中讨论的其他器件: BQ25601D
您好、先生、
基于 D/S 8.3.2.3,ILIM 将在输入源检测后更改。
请问 BQ25606如何指示 USB 主机是 DCP/CP/SDP 还是未知的、我可以为 VSYS 或充电电流灌入更多电流?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Terry、
在 BC 1.2规范中、它定义了 D+/D-引脚的响应。 在 BQ25606 D+/D-引脚上从适配器响应中观察到的电压告诉 IC 连接了哪种输入适配器、并让它设置输入电流限制。 这是一个独立部件、因此不会报告适配器状态(无论是 SDP、CDP、DCP)。 BQ25601D (类似器件)支持 I2C 功能并报告适配器的状态、您可以从其寄存器中读取这些状态。 输入电流限制将根据规格进行设置、因此2.4A 对应于 DCP、500mA 对应于 SDP 等