This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 BC1.2自动检测

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841759/bq25606-bq25606-bc1-2-auto-detection

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

您好、先生、

基于 D/S 8.3.2.3,ILIM 将在输入源检测后更改。

请问 BQ25606如何指示 USB 主机是 DCP/CP/SDP 还是未知的、我可以为 VSYS 或充电电流灌入更多电流?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

      BQ25606通过 D+/D-引脚检测 SDP/CP/DCP (请参阅 BC 1.2规范)、BQ25606将使用该规范设置插件的输入电流限制。 如果适配器未知、电阻器设置 ILIM 引脚将设置输入电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢您的评论!

    那么、是否有任何引脚指示不同的 BC1.2 DCP/CDP/SDP 模式?

    我们希望吸收更多的充电电流取决于 BC1.2规范。

    Tks ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

       在 BC 1.2规范中、它定义了 D+/D-引脚的响应。 在 BQ25606 D+/D-引脚上从适配器响应中观察到的电压告诉 IC 连接了哪种输入适配器、并让它设置输入电流限制。 这是一个独立部件、因此不会报告适配器状态(无论是 SDP、CDP、DCP)。 BQ25601D (类似器件)支持 I2C 功能并报告适配器的状态、您可以从其寄存器中读取这些状态。 输入电流限制将根据规格进行设置、因此2.4A 对应于 DCP、500mA 对应于 SDP 等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我明白了,非常感谢您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    一个问题。 BQ25606 DCP 设置2.4A ILIM 是否符合 BC1.2规范?

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

      是 DCP 设置符合 BC 1.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    由于我发现便携式设备的 BC1.2 DCP 最大1.5A。

    BQ2560x 和 BQ2589x 系列 DCP ILIM 设置为2.4A 和3.x A....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

      有关 DCP 所需工作范围的更多相关说明、请参阅第4.4.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复!

    我的理解是4.4.1是指支持便携式设备大输出电流的 DCP 电源。

    请参阅4.6.1图4-3。 这意味着便携式设备需要在1.5A 以下的范围内工作。

    这是我关于 BQ2560x 和 BQ2589x ILIM 设置不匹配 BC1.2 DCP 1.5A 的问题。

    Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    在该充电器上、DCP 电流限制为2.4A、不完全符合 BC1.2规范。 我们与 BC1.2检测兼容、可识别正确的端口类型。  

    实际上、2.4A 电流限制更适用于 DCP 类型的适配器、这些适配器的高电流限制可超过1.5A。 此外、我们的充电器具有 VINDPM 功能、可在输入源过载且输出电压开始下降时降低充电电流。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    是的!  一旦 Vin 下降,VINDPM 可以降低充电电流。

    我只想知道 DCP 设置为2.4A 的原因。

    无论如何。 非常感谢您的建议!