This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:铅酸电池浮动充电器设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798190/lm3489-lead-acid-battery-float-charger-design

器件型号:LM3489

将 LM3489用作基本铅酸电池浮动充电器。

 

所需规格:

+V_main 为13.6V-13.8V

用于为电池充电的最大300mA 恒定电流限制。

13.6V 电池浮动电压。

如果主输入电源出现故障、电池将自动为系统供电、系统所需的最大电流为2A。

低功率耗散。

低压降。

 

问题:

当主电源输入出现故障时、电流将首先流经 P-FET 体二极管并为系统供电。 在此状态下、LM3489是否会导入 P-FET? 我认为它会是这样的。 这对我来说很好、因为它提供了从电池到系统的低压降连接。

我是否可以有一个与 LM3489并联的次级系统将 P-FET 栅极拉低? 或者强制 LM3489导通 P-FET 的最佳方法是什么、例如将 FB 引脚拉至低电平。

原理图可通过电子邮件获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    在输入电源故障后、如果 PFET 在该时刻关闭、功率 PFET 的体二极管将下拉输出并为输入供电。 否则、PFET 也会导通、从而从输出端拉出电源并为输入端供电。 在任一种情况下、输出都将降至其调节点以下。 此时、控制器将100%打开 PFET、直到输入电压降至使用 EN 设置的 UVLO 以下或低于4.5V。UVLO 激活后、PFET 将关闭。

    当 PFET 关断时、栅极短接到 VIN、经过大约5.5欧姆、从而使次级系统难以设计。

    此致、Robert