This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:如何测试 IC bq76925是否正常工作

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798411/bq76925-how-to-test-the-ic-bq76925-is-working-or-not

器件型号:BQ76925

如何 测试 IC bq76925是否正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、
    bq76925将在通电时开启。 测量来自部件的3.3V 电压、以查看是否处于唤醒状态。
    如果器件处于唤醒状态、则该器件应返回其地址。
    如果已将其置于睡眠模式、则使用警报信号唤醒器件、然后查看其是否为 ACK
    启用输出并进行测量。 REF 选择位将改变输出电平、即使没有改变输入也是如此。 很容易看出您是否在控制部件。
    要进行自检、您需要构建电路。 以使用测试信号替换输入、因为该器件没有内置测试信号或多路复用器。