This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:MODE 引脚电阻值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170398/tps543820-mode-pin-resistor-value

器件型号:TPS543820

大家好、

您能告诉我  使用的中间 Rmode 电阻器如表7-4所示吗?

例如、如果使用220k Ω 电阻器(介于174k 和243k 之间)或330k (介于243k 和412k 之间)、会发生什么情况?

我对内部电路如何检测 Rmode 以及是否存在任何设计风险感兴趣。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    例如、值174K 和243K 位于 SS 时间范围1和2的中心。

    两个电阻器范围之间的边界具有一定的容差、因此远离边界的中心值是最佳选择。

    220KOhms 等电阻值会导致 TSS=1或 TSS=2、具体取决于 IC 与 IC 的容差、温度、噪声或其他干扰。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak Bolurian