This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:BQ25895EVM-664

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895EVM-664, BQ25895, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797765/bq25895evm-664-bq25895evm-664

器件型号:BQ25895EVM-664
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQSTUDIOEV2400

您好!

我购买 了 BQ25895EVM-664并尝试了解充电器(BQ25895)设置。

但在节目中,有很多名称快捷方式,我找不到任何解释。

第二、充电器和电池电量监测计之间是否有集成指南?

BR、

Michael  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    EVM 和相关的 BQStudio GUI 均以 BQ25895的数据表为基准。 我建议查看数据表的寄存器映射作为第一遍、以熟悉充电器的命名规则及其相关功能。

    您可以参阅数据表中的第8.4节"寄存器映射"。

    此外、由于充电器执行不同的任务、其大部分功能将与监测计的功能和命名惯例不同。 有些公称与通用电池参数和规格有关。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    首先感谢您的 A.
    第二、您知道如何在充电器和电池电量监测计之间集成?
    我有 I2C 在它们之间连接、但无法同时控制这两个引脚。

    BR、

    Michael Chanukayev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    如果您尝试评估相应 EVM 上的充电器和监测计、则需要两个 EV2300或 EV2400通信模块、然后打开 BQStudio 的两个实例、一个用于充电器、另一个用于监测计。 您不能使用同一个通信模块同时与两个设备通信。

    现在、如果您设计自己的电路板或使用自己的主机控制器 MCU、I2C 协议允许在同一总线上使用多个从器件、其中单个主器件是主机控制器 MCU。


    此致、
    Joel H