This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170375/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好、设计支持、

我对 UCC28951-Q1有疑问。 是否可以将该 IC 与 GaN-FET 相结合?

想法是使用此 IC 来控制 PSFB、在初级侧和次级侧使用 GaN 驱动器和 GaN-FET。

n`t 开关频率将高于~750kHz。

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白为什么它不适用于 GaN FET。  它应与 GaN FET 配合使用。   我可能建议订购 UCC28950 600 W EVM 并对其进行修改以支持 GaN FET。

    以下链接将带您进入用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    修改电路板的建议

    1.将 UCC28950替换为 UCC28951-Q1

    2.将半桥 FET 驱动器和 FET 替换为 GaN FET 和驱动器。

    TI 确实有 GaN 器件、它们具有可用于设计和评估的内部驱动器。  您可以在以下链接中找到这些器件。

    https://www.ti.com/power-management/gallium-nitride/overview.html

    此致、