This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:DCAP2的频率响应

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170050/tps54325-frequency-responce-for-dcap2

器件型号:TPS54325

大家好、

我的客户使用的是采用 DCAP2控制的 TPS54325。

对于一般直流/直流转换器、目的是测量频率响应并检查增益裕度和相位裕度、以了解系统稳定性。

但对于 DCAP2控制、由于这些直流/直流稳压器中有一个内部相位补偿电路、

我的客户认为 、获取 DCAP2的频率响应结果是无用的。

是这样吗?

如果对 DCAP2进行频率响应有好处、您能解释一下它为何在内部相位补偿电路之外可用。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    是只要使用数据表推荐的 LC 组合、设计就会稳定。 如前所述、TPS54325具有内部补偿功能、使用正确的 LC 组合有助于确保稳定性。 如果需要、您可以测量频率响应、以查看您拥有的增益/相位裕度数。 另一种选择是测试负载瞬态并检查过冲/下冲期间是否有任何振铃。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的回答。

    让我确认:

    > 如果需要、您可以测量频率响应以查看您拥有的增益/相位裕度数

    因此、这意味着整个系统频率响应结果包含内部相位补偿的影响。

    因此、通过检查相位/增益微镜来考虑稳定性很有用。

    因此、频率响应测量结果并不是无用的。

    是这样吗?

    此致

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果遵循数据表 指导原则、它很有用、但无需测量。 是的,它将包括内部补偿的影响。  

    谢谢、

    模块