This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ2478080电池电量耗尽?

Guru**** 2575495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798055/bq24780s-bq24780s-battery-depletion

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24650

您好!

我们正在开发电池充电器。 我们的电池电压为1.5-2.5V、CC/CV 模式充电。 我们已购买 bq24780sEVM。 但我们的电池电压始终低于“电池电量耗尽阈值”(ChargeOption1寄存器(0x3BH)位15:14)

我们需要一个在 CC/CV 模式下可提供2.5V (最大值) 5-10A 电流的充电器 IC。 请帮助我禁用电池电量耗尽阈值或查找其他充电器 IC。  

谢谢!

BR、

Troy.T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    您能给我一些有关您的应用的更多信息吗? 您正在充电哪种电池、您的适配器电压是多少?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、铅酸电池、完全2.5V。 适配器可以是12-24V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    感谢您提供这些信息。 BQ24780S 可满足您的应用需求。

    我只是想澄清一个潜在的误解。 电池电量耗尽阈值定义为电压调节限值的设定百分比、如下所示。 因此、只要您将充电电压寄存器设置设置为2.5V、您就不会遇到电池电压始终低于电池电量耗尽阈值的问题。

    在上图中、"2.486V/节"近似值假设充电电压寄存器设置为4.2V/节、这是锂离子电池的标准配置。 这些 V/电池近似值对于您来说会有所不同、因为您对铅酸电池的充电电压仅为2.5V

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清! 明白了!
    我尝试设置充电电压2.5V、设置电流3A。 但是、当电压(电子负载、CV 模式)低于2.7V (大约)时、输出电流仅为0.5A。
    我可以确认所有电流寄存器是否正确。 当我将充电电压设置为10V/3A 时、负载设置为9V (CV 模式)。 电流范围为3A。 一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    在第一种情况下(充电电压= 2.5V)、BAT 连接器上的电压是多少、您是要将 e 负载电压设置为大于2.5V?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下条件:

    #1条件(电流未达到预期值)
    将充电电压寄存器设置为2.5V
    将充电电流寄存器设置为3A

    设置 e-load 2V、CV 模式。
    1.开始充电(VBAT=2.5V、正确)
    2.打开电子负载(电压降至2V、电流仅为0.5A、电流不达3A)。
    ----------------------------------------------------------------
    2号条件(工作正常)。

    将充电电压寄存器设置为10V
    将充电电流寄存器设置为2A

    将 e-load 设置为9V、CV 模式
    启动充电(VBAT=10V、正确)
    2.开启电子负载(压降至9V、电流达到2A、正确)
    如果我尝试将电子负载电压(CV)设置为低于2.7V (大约)、则电流将降至0.5A、但仍在充电。


    如果有任何不明确的情况、请告知我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    很抱歉;我在之前的答复中忽略了一些内容。

    BQ24780S 上的 BATLOWV_Rising 为2.7V。这意味着如果 VBAT < 2.7V、充电器将仅应用0.5A 预充电电流、而不是全快速充电电流。 这说明了您的观察结果、当我在自己的 EVM 上测试此结果时、我也看到了类似的结果。 遗憾的是、BQ24780S 不适用于您的应用、因为您需要5-10 A 的充电电流、VBAT < 2.5V

    相反、我建议使用 BQ24650。 该器件还可以为铅酸电池充电、其最大充电电流为10A。BQ24650上的 BATLOWV 仅为1.55V、 因此、当 VBAT > 1.55V 时、您将能够向电池施加最大快速充电电流。本应用手册讨论了如何使用 BQ24650为铅酸电池充电: www.ti.com/.../slva437a.pdf

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo! 感谢您的测试。 现在我了解了。

    我已经检查了 BQ24650,但在我们的应用中,我们更喜欢可编程充电器 IC。 您是否有任何推荐的可编程 IC? 可编程非常有用! 似乎大多数可编程充电器 IC BATLOWV 仅为2.5V (大约)。

    BR、

    Troy.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    遗憾的是、BQ24650是我们最接近满足您要求的器件。 正如您所说的、满足您要求的其他充电器(铅酸电池、5-10 A 充电电流和主机控制)都具有2.5-3V 左右的 BATLOWV、因此它们不适用于您的应用。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GetI IT。
    我们将尝试手动控制它。 谢谢!