This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:V33A 与 GND 之间的低阻差问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170272/ucd90320-low-imepdance-of-v33a-to-gnd-issue

器件型号:UCD90320

你(们)好。

在我们的项目构建中、我们发现两个 UCD90320具有 V33A 到 GND 的低阻抗、但 UCD90320仍然可以正常工作、

V33A 接地阻抗的失效部分约为30~80 Ω、我们测量的 UCD90320的正常部分为3M Ω。

您以前是否遇到过问题? 您是否有任何建议、即我们可以在执行 RMA 流程之前先检查或测量 UCD9032的某些引脚?

谢谢你

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    30-80欧姆肯定不对。 我们过去没有看到过这个问题。 V33D 和 GND 如何?

    VCC 的功耗如何?  

    此致

    Yihe