This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:温度精度数据

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170051/bq35100-temperature-accuracy-data

器件型号:BQ35100

您好!

 使用内部或外部温度传感器时、我们是否有温度测量精度的相关数据? 我假设数据表中的图4是内部温度传感器的典型图、但找不到任何验证方法。 此外、我无法判断该图是在 TRM 中所述的温度校准之前还是之后获取的。  

温度传感器仅具有典型的伏特/°C、不具有最小值、ADC 仅具有分辨率范围和输入失调电压、但没有用于计算误差的 INL/DNL 信息。  有关精度的任何数据、了解这一点不是一个保证 、因为它看起来不是数据表中经过测试的参数、这将非常有用。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    温度测量精度受所应用的传感器、固件和滤波器的影响。 这是一个复杂的系统。

    电池和传感器之间的热耦合也将发挥重要作用。

    当使用基于 EVM 的设计时、出于实际目的、您可以假设误差在校准后的+2度以内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的快速响应。 您能评论一下内部温度传感器吗? 它不应受到系统级考虑因素的影响、例如外部热敏电阻。  

    此外、如果图4显示的是内部温度传感器还是外部热敏电阻、您没有回答?  我们能否共享有关内部温度传感器可能具有的最大容差的任何数据?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    图4显示了内部温度传感器。 通常、由于热耦合更紧密、外部温度传感器的精度更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们是否有任何其他可以共享的内部温度传感器精度数据? 而不是电池温度的精度、而是其精度。 例如±1°C 或±2°C  

    这是我的客户所要求的。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我认为没有任何已发布数据、因为没有依赖关系、无法单独测量这些数据。 根据设计团队的说法、 在应用固件曲线拟合后、偏移校准后精度可达±2°C。