This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 ADC 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842704/bq76940-bq76940-adc-issue

器件型号:BQ76940

我设计了 一个采用 BQ76940的13节电动自行车电池组。 我知道 bq76940有三个 ADC。 我现在有一个从终端客户处退回的电池、发现两 个 ADC 损坏、下面是我们的原理图和通信图片。

什么电路可以防止 ADC 损坏?因为我的产品将大规模生产、如果这个问题未得到解决、我的项目可能会终止、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    System_Status 寄存器显示了 DEVCE_XREADY 集、因此各电芯组之间存在通信问题。  由于底部组显示电压、中间组可能正在工作、但由于故障无法发送数据。  最主要的群体可能是问题所在。  要检查的一些优点:

    • 检查 CAP2电容器 C87上的电压、它可能是来自寄存器的3.3V、  
    • 确保 CAP3电容器 C81和引脚未短接。  如果电容器正在运行、则电容器应具有3.3V 电压。  它可能是0或低电压。  如果是3.3V、并且寄存器不显示该部件、则可能会损坏。
    • 确保 TS3引脚仍然连接到热敏电阻。  如果热敏电阻打开、C85可以在 TS3上保持电压、顶部组不会启动。
    • 确保 TS3信号未产生较低电压 TS2或 VC5X 的电阻。  如果被拉至 VC10X 以下、则顶层组不会开始。
    • 确保与 C14的连接未断开、顶部组必须为 BAT 引脚供电。
    • 检查 BAT 引脚电压是否约为 C14。

    还要查找 TS3或 CAP3可能接触到高电压的迹象。  这些引脚上的过压可能会损坏顶部组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢帮助!

    我将按照您的建议重新检查我的电路。