请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 我设计了 一个采用 BQ76940的13节电动自行车电池组。 我知道 bq76940有三个 ADC。 我现在有一个从终端客户处退回的电池、发现两 个 ADC 损坏、下面是我们的原理图和通信图片。
什么电路可以防止 ADC 损坏?因为我的产品将大规模生产、如果这个问题未得到解决、我的项目可能会终止、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Skate、您好!
System_Status 寄存器显示了 DEVCE_XREADY 集、因此各电芯组之间存在通信问题。 由于底部组显示电压、中间组可能正在工作、但由于故障无法发送数据。 最主要的群体可能是问题所在。 要检查的一些优点:
还要查找 TS3或 CAP3可能接触到高电压的迹象。 这些引脚上的过压可能会损坏顶部组。