This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:从输出到输入的反馈?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS2121, TPS22917, TPS22916, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798384/tps22990-back-feed-from-output-to-input

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS22917TPS22916LM66100

您好 Gurus!

我正在考虑使用 TPS22990作为开关、以便在公共电源轨的电源输出之间进行选择。  我的问题是、器件是否可以反馈?  例如,如果在输入端没有电压时输出端有电压,输出电压是否会流经 FET 的体二极管,如 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22990.pdf 第16页的功能方框图所示 ?

然后、如何确保不使用可选放电路径订购器件?

非常感谢您的见解!

Keith、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您与 E2E 联系!

    正确、TPS22990没有"反向电流阻断"。  换言之、如果器件输出端的电压大于输入端的电压、则电流将通过器件的体二极管导通并反馈到输入端。

    我们拥有一些集成了反向电流阻断功能的负载开关器件、以及可在单个器件的两个通道之间进行选择的集成电源多路复用器器件。 对于负载开关、我建议查看 TPS22916、TPS22917或 LM66100。 对于电源多路复用器件、我会考虑查看 TPS2121。

    我们最近还发布了 一份应用手册《电源多路复用器基础知识》、其中讨论了不同的开关拓扑以及每个拓扑的优缺点。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您提供提示信息! 遗憾的是、对于我的应用而言、这些理想二极管只是在弱侧的一点。 我可能必须查看 SSR 或以分立方式执行此操作。

    Keith、