大家好、
我的客户希望在以下情况下使用 TPS54202。 您能否告诉我建议的电感值以及如何计算?
输入电压:10V 至20V
输出电压:3.3V
输出电流:20mA
根据 d/s 中的等式8、在客户条件下、电感将为842uH (min)。 另一方面、Webench 建议220uH (189.1uH 至378.1uH)。 我认为此设计不需要如此大的电感。 我认为等式8是针对 CCM。
总之、您能否告诉我建议的电感及其公式?
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望在以下情况下使用 TPS54202。 您能否告诉我建议的电感值以及如何计算?
输入电压:10V 至20V
输出电压:3.3V
输出电流:20mA
根据 d/s 中的等式8、在客户条件下、电感将为842uH (min)。 另一方面、Webench 建议220uH (189.1uH 至378.1uH)。 我认为此设计不需要如此大的电感。 我认为等式8是针对 CCM。
总之、您能否告诉我建议的电感及其公式?
此致、
山口
你(们)好
感谢您的回答。 我向客户解释过、但我收到了以下附加问题。 您可以支持此功能吗?
1、负载电流仅为20mA (最大值)、但为什么需要使用2A?
Webench 建议 220uH (189.1uH 至378.1uH)、为什么 Webench 建议使用如此大的电感?
3.客户希望在20mA 时实现高效率。 在这种情况下、客户是否应该使用更大的电感? 电感是否有上限? 什么电感可以实现高效率?
4. 您能告诉我脉冲跳跃模式是如何工作的? 例如、SW 针对 Ton (min)打开、然后关闭 SW、直到电感器电流达到0A。
您能告诉我如何计算脉冲跳跃模式下的电感器纹波电流吗?
很抱歉、有很多问题。
此致、
山口
山口您好、
很抱歉耽误你的时间,是中国国庆节,我今天刚回到办公室。
这个等式被用来计算 L、它与电感纹波相关、通常电感纹波应该是最大输出电流的10%-40%、或者系统很容易被噪声干扰。
2. Webench 使用了错误的等式,我们将予以纠正。
对于该器件、效率已经很高、因为它在轻负载下以 Eco-mode 工作、客户希望获得什么效率?
4.您可以参阅以下应用手册以了解 Eco-mode。
5.生态模式是一种复杂的方法,它是由 COMP 电压决定的,没有准确的公式来计算它。
肖恩