This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:电感器选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843177/tps54202-inductor-sellection

器件型号:TPS54202

大家好、

我的客户希望在以下情况下使用 TPS54202。 您能否告诉我建议的电感值以及如何计算?

输入电压:10V 至20V

输出电压:3.3V

输出电流:20mA

根据 d/s 中的等式8、在客户条件下、电感将为842uH (min)。  另一方面、Webench 建议220uH (189.1uH 至378.1uH)。 我认为此设计不需要如此大的电感。 我认为等式8是针对 CCM。

总之、您能否告诉我建议的电感及其公式?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    公式8中的输出电流 Iout 应为2A、它是器件的最大输出电流、而不是负载电流。

    L=(3.3*(20-3.3))/(20*0.3*2*500k)=9.2uH。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我向客户解释过、但我收到了以下附加问题。 您可以支持此功能吗?

    1、负载电流仅为20mA (最大值)、但为什么需要使用2A?  

    Webench 建议 220uH (189.1uH 至378.1uH)、为什么 Webench 建议使用如此大的电感?

    3.客户希望在20mA 时实现高效率。 在这种情况下、客户是否应该使用更大的电感? 电感是否有上限? 什么电感可以实现高效率?  

    4. 您能告诉我脉冲跳跃模式是如何工作的? 例如、SW 针对 Ton (min)打开、然后关闭 SW、直到电感器电流达到0A。  

    您能告诉我如何计算脉冲跳跃模式下的电感器纹波电流吗?

    很抱歉、有很多问题。

    此致、

    山口

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以支持这些问题吗?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    很抱歉耽误你的时间,是中国国庆节,我今天刚回到办公室。  

    这个等式被用来计算 L、它与电感纹波相关、通常电感纹波应该是最大输出电流的10%-40%、或者系统很容易被噪声干扰。

    2. Webench 使用了错误的等式,我们将予以纠正。

    对于该器件、效率已经很高、因为它在轻负载下以 Eco-mode 工作、客户希望获得什么效率?

    4.您可以参阅以下应用手册以了解 Eco-mode。

    5.生态模式是一种复杂的方法,它是由 COMP 电压决定的,没有准确的公式来计算它。

    肖恩