This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:电压输出变为高电平

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, REF5050, REF5010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168838/ref5050-voltage-output-to-high

器件型号:REF5050
主题中讨论的其他器件:ADS1262REF5010

尊敬的 Sirs

我的初级5Vdc 电压来自 USB 连接、因此不适合用作我正在使用的 ADS1262 ADC 的基准电压。  我使用 LTC3221EDC 电荷泵获得6Vdc、为 用于 ADS1262 ADC 基准的 REF5050供电。  请参阅下面的原理图。  我已经查看了电荷泵的输出、它很干净。  我还查看了 REF5050的输出、它很干净。  C37是 一个具有1.8欧姆 ESR 的10V Vishay 钽电容器。  C35是   一个 ESR 为1.8欧姆的16V AVX 钽电容器。  为什么 REF5050输出为5.49vdc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis  

    输出正在振荡。 您能在示波器上确认一下吗?  

    您需要了解输出电容器规格(57pf)和总体 ESR。 您能否移除 R29和 C37并检查输出。  

    请参阅数据表第21页给出的布局建议。   

     

    您能否告诉我们您正在使用的 ADC 的 ENOB 是什么?  您可以查看 REF70 、它具有比 REF50更好的噪声和温度漂移系数、非常适合高 ENOB。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trailokya

    我再次使用示波器检查了输出、没有振荡。  我移除了 R29和 C37并再次使用示波器检查、没有振荡。  输出仍然为5.5vdc。  我以前在同一配置中使用过该器件、但没有问题。  我取出了这个旧电路板(见下面的原理图)来检查 REF5050的输出、它正好位于4.998vdc。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trailokya

    我执行了另一项测试 、认为电荷泵可能是问题所在。  我移除了 R30并将一根导线连接到 L1 (请参阅下面的原理图)。  我将一条 GND 线连接到系统 GND。  然后、我使用12V 直流外部电源为 REF5050供电。  REF5050输出仍然为5.5V 直流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis  

    感谢您提供相关信息。 您能告诉我进一步的级数。电路中的5V_REF 连接在哪里? 您能否断开 ADC/缓冲器并进行检查。 另外、我想知道您是否在为下一个模块使用5.5V 电源?

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trailokya

    请查看随附的 PCA 的完整原理图。  5V_REF 连接用红色框标记。  我移除了 BR1 (压力传感器桥)。  该电桥通过 TMUX1111RSVR 开关(U4)连接到5V_REF。  输出仍然为5.5vdc。   由于 REF5050输出和负载之间没有无源组件、因此无法断开负载、从而节省 REF5050器件本身上的提升引脚6。  如果我这么做、它将断开输出与输出滤波器的连接。  这会是个问题吗?   

    e2e.ti.com/.../10mm_5F00_Top_2D00_Hat_5F00_Constant_5F00_Voltage-sch-rev-1-6_2D00_14_2D00_2022.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis  

    • 如果从电容器对输出进行切割,则不起作用。  
    • 您能否移除 REF50引脚6并检查您在 C35上获得的输出。 我怀疑它与电路板上的其他位置发生短路。  
    • 器件在空载条件下的压降为200mV、在负载条件下的压降为750mV。 您能否在 VIN = 5.75、Vin = 5.5和 Vin = 5.25V 时检查输出电压。

    如果您在多个器件上看到此问题、您还可以确认。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trailokya

    [引用 userid="389392" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168838/ref5050-voltage-output-to-high/4400714 #4400714")如果您使用电容器对输出进行再网连接,则它将不起作用。  [/报价]

    我想我会尝试将一个电容器连接到提升的引脚6、看看这是否会产生任何影响。   

    [引用 userid="389392" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168838/ref5050-voltage-output-to-high/4400714 #4400714">您能否移除 REF50引脚6并检查您在 C35上获得的输出。 我怀疑它与电路板上的其他位置发生短路。  [/报价]

    我将进行实验、并让您知道我找到的内容。   

    [引用 userid="389392" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168838/ref5050-voltage-output-to-high/4400714 #4400714"]如果您在多个器件上看到此问题,也可以进行确认。

    条件适用于我测试过的所有 PCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Denis。  

    请改变电源并检查,如果您确定5.5仅来自 REF,您可以最后进行此实验。   

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trailokya

    如上所述、我将一个电容器连接到提升的引脚6、并使用12V 直流为 REF5050供电。  输出电压为10Vdc。   我很难堪地说 REF5050是 REF5010。  我不知道这是怎么发生的、但这就是问题所在。  很抱歉 耽误你的时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题, 很高兴您找到了它。

    祝您设计顺利

    此致

    Trailokya