主题中讨论的其他器件:ADS1262、 REF5010
尊敬的 Sirs
我的初级5Vdc 电压来自 USB 连接、因此不适合用作我正在使用的 ADS1262 ADC 的基准电压。 我使用 LTC3221EDC 电荷泵获得6Vdc、为 用于 ADS1262 ADC 基准的 REF5050供电。 请参阅下面的原理图。 我已经查看了电荷泵的输出、它很干净。 我还查看了 REF5050的输出、它很干净。 C37是 一个具有1.8欧姆 ESR 的10V Vishay 钽电容器。 C35是 一个 ESR 为1.8欧姆的16V AVX 钽电容器。 为什么 REF5050输出为5.49vdc?