This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:输入电压高于250V 交流时、输入电流不稳定

Guru**** 2548280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798201/ucc28070-q1-input-current-unstable-while-input-voltage-is-higher-than-250vac

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好!

我们在传统升压 PFC 上使用了 UCC28070。 发现输入电压高于250V 交流时、输入电流变得不稳定。 这与负载无关、因为我们将负载从轻负载更改为满载、它始终存在。 附加的波形通道1是输入电压、通道2是输入电流。 请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qiu、
    首先、您需要查看原理图和设计要求。
    这些文档是否可用?
    您是否运行 Excel 计算器工具来计算正确的组件值?
    可能是升压电感值过低或未正确计算 Rsynth 值。
    如果没有设计要求和准确的原理图、就不可能再提出任何建议。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们已使用 Excel 计算器工具选择正确的值。 未找到饱和。
    当输入电压峰值接近输出电压时、偏差约为10~20V、无论负载电流如何、输入电流都变得不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qiu、
    如果您需要进一步的帮助或建议、请告诉我。
    祝你好运
    John