This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:集成电流感测放大器的频率响应

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798368/sm72295-frequency-response-of-integrated-current-sense-amplifiers

器件型号:SM72295

团队、  

我的客户在哪里可以找到 SM72295上集成电流感应放大器的频率响应?

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    感谢您联系 SM72295。 SM72295的-3dB 带宽为450kHz。 您可以在下面用于双向直流/直流的 SM72295 TIDA 中找到这一点。 有关 SM72295电流感测操作的更多信息、请查看第8-12节。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa690a/slaa690a.pdf

    谢谢、