This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:在施加 Vin 之前启用高电平

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798167/lmz10501-enable-high-before-vin-applied

器件型号:LMZ10501

我想知道、如果在施加 Vin 之前使能引脚处于高电平、LMZ10501SILT 将会发生什么情况。

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    为了防止 EOS 损坏、建议遵循 EN 引脚的数据表规格。 如需参考 、请查看第6.1节 "绝对最大额定值"、其中指定 EN 的额定值为最大 VIN + 0.2V。 在您的应用中、当 VIN 为0V 时、EN 引脚将至少为1.2V (V_ENABLE_HIGH)、因此超出了最大额定值、可能会损坏器件。 因此、建议具有稳定的输入电压和/或通过使能电阻电路将 EN 连接到 VIN、以便在使能引脚变为高电平之前存在 VIN。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    感谢您的快速响应。  是的、这完全符合我的预期。   

    谢谢、

    Jonathan