This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:TPS2561:禁用未使用的通道 EN2

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798122/tps2561-tps2561-disable-unused-channel-en2

器件型号:TPS2561

您好!

我仅使用 TP2561上的通道1来管理 USB 端口的电源。 我想禁用第二个通道、因为它没有被使用。
是否需要将 EN2、故障2和 OUT2连接到 GND? 或者、我是否将它们保持未连接状态?

此致、
Rb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ramneek Bhurji,

    没错。 如果未使用、则可以将 EN2连接到 GND。

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。