This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:TPS2561

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798118/tps2561-tps2561

器件型号:TPS2561

您好!

我只想在该部件上使用通道1。 如何禁用 EN2?

我是否将 EN2、Fault2和 OUT2连接到 GND? 或者、我是否将它们保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们有处理该问题的流程、稍后将返回到您的位置。
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramneek Bhurji:

    没错。 如果只使用通道1、则可以将 EN2连接到 GNG。

    如有、随时与我联系。

    谢谢。

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。