This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95481RWJ:PVDD 和 VDD 引脚

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95481RWJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798196/csd95481rwj-pvdd-and-vdd-pins

器件型号:CSD95481RWJ

PVDD 和 VDD 的电流预期为多少?

PVDD 引脚4:栅极驱动器的电源电压。 该引脚应旁路至 PGND。

VDD 引脚3:内部电路的电源电压。 应将该引脚直接旁路至引脚2。

谢谢、

Borri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borri、

    感谢您关注 CSD95481RWJ。  VDD 引脚通常需要~2.5mA 的电流。  对于 PVDD、它主要取决于您的开关频率。  典型应用将需要15mA 至25mA 的电流。  完整数据表中有一个图表、可帮助您针对特定的工作条件确定这一点。  如果您还没有、我建议您从主产品文件夹中申请完整的数据表、点击上面的器件型号链接即可访问该文件夹。

    此致、

    Evan