This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:C10电容器-防止 IC 损坏的最佳电容是什么?

Guru**** 2549740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843009/lm7705-c10-capacitor---what-is-the-best-capacitance-to-keep-ic-from-getting-damaged

器件型号:LM7705

大家好、

 

我的客户正在考虑使用 LM7705。

您能回答以下问题吗?

 

IC 是否有可能不会因电容器(C10)的错误电容而工作?

 

您能告诉我推荐的容量吗?

它在数据表中为0.1uF。

 

此致、

Katsuragawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katsuragawa-San、

    我们建议在数据表中使用0.1uF。 Vdd 引脚上的电容器应防止电源电压发生较大变化。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Britta-San、

    感谢您的回复。  

    IC 是否有可能不会因电容器(C10)的错误电容而工作?
    为什么?

    此致、

    Katsuragawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katsuragawa-San、

    您是否因为上面原理图中显示的10uF 和0.1uF 而提出了问题? 对于 C10、您应该使用建议的0.1uF 去耦、对于 C9 10uF、为了保证稳定的电源电压、这是可以的。  

    如果您发现 IC 有问题、您能否分享详细信息? 现在、我只能说连接到 Vdd 的电容正常。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Britta-San、

    我收到了客户的问题。

    IC 是否在没有电容器(C9)的情况下正常运行?

    因为这位客户希望尽可能少地使用器件来设计它。

    您能给他们一些建议吗?

    此致、

    Katsuragawa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katsuragawa-San、

    感谢您的提问。

    在数据表中、我们建议添加一个去耦电容器以避免 Vdd 引脚上的较大变化(第18页、第9节)。 该电容很重要、因为它可以防止输入端出现尖峰、例如由于 IC 内部 MOSFET 的开/关开关。 这些尖峰可能会损坏 IC。

    我们只能保证建议中的功能、因为这是我们测试的结果。  

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katsuragawa-San、

    请回复此主题是否可以关闭。

    由于我没有收到您的回复、我认为您的问题已经得到了解答。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta-San、

    我很高兴地向大家介绍问题现已解决。

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Katsuragawa