This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735EVM-710:为什么在 ACP 引脚上使用1uF 电容器?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797932/bq24735evm-710-why-1uf-capacitor-is-used-at-acp-pin

器件型号:BQ24735EVM-710

尊敬的:

我很惊讶为什么在 ACP 引脚附近使用 C25/1uF。

请帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C25从 ACP 连接到 GND、有助于进行共模滤波。 实际上、您发送的屏幕截图中的所有4个电容器都用于滤波、如下所述:

    但是、C25并不是必需的、您可以安全地将其从电路中排除。 数据表中的典型应用图也省略了该电容器。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!