This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302 -浪涌电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169570/tps54302-tps54302--inrush-current

器件型号:TPS54302

尊敬的 TI 团队:

插入24V 适配器后、输入浪涌电流将高达22A、是否存在损坏 TPS54302的风险。 另请帮助查看以下原理图(产品使用6个 TPS54302)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望你们做得好!

    为了具体分析这种情况、  我想与您确认以下几点:

    1.正如您提到插入适配器时出现浪涌电流的情况一样, 电路是否具有 热插拔控制器或电子保险丝?

    3.在哪个点测量浪涌电流(输入或电感器、总线)?

    在本例中、您选择的输出电流和电压是多少?它对应的原理图是什么?  通道2在如下所示的波形中意味着什么:

    5.是否还可以提供浪涌较大的特定电源轨的输出电压、输出电流、开关节点(SW)和电感器电流波形 (因为您提到使用了6个)?

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 氙气灯、

    适配器插头测试将分解 TPS54302 VIN 引脚和 SW 引脚

    1.正如您提到插入适配器时出现浪涌电流的情况一样, 电路是否具有 热插拔控制器或电子保险丝?

      否

    3.在哪个点测量浪涌电流(输入或电感器、总线)?

     DCIN 中的浪涌电流位置

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的热情支持!

    在这种情况下、您可以帮助我提供输入和输出电流及电压吗?

    2.您在 DCIN 上测量的电流是6个转换器还是1个转换器的总电流?  

    对于具体讨论和分析、我们可以通过电子邮件进行沟通。

    我的电子邮件是 xinyuan-li@ti.com。

    非常感谢!

    此致、

    氙气灯