This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:TPS2493接地反向电压阻断

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798200/tps2493-tps2493-reverse-voltage-blocking-from-gnd

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件:LM5069

你(们)好

 snva683.pdf  中的图1。 反向电压阻断

 LM5069电路添加 了 D1以将负电压与 GND 隔离。

您能否使用相同的概念 在 TPS2493电路中添加 D1来隔离负电压与 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    是的、您也可以对 TPS2493器件使用相同的概念。
    如果是新设计、我建议使用 LM5069、因为它可以提供更好的过载、短路响应

    此致、
    Rakesh