This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:在连接 VS 和 SRC 的情况下提供反向电池保护

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169249/lm74502-reverse-battery-protection-with-vs-and-src-connected

器件型号:LM74502
主题中讨论的其他器件:LM74500-Q1

您好!

我的问题已经在这个论坛上提出、但我想确认。 我想在电池反向保护模式下使用此芯片(无需背靠背 MOSFET 即可创建真正的开关)。

SRC 将被连接至 VS、我不确定 SRC 引脚 是否被设计 用于与 VS 一样的反向电压?

此致、

Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    即使在输入受输入反极性影响时存在负载开关 FET、负载开关 FET 的体二极管也会正向偏置、并且 SRC 引脚将产生大于输入电压的二极管压降。

    SRC 引脚可以处理负电压、甚至 VS 引脚电压。 因此、您可以使用该器件来驱动理想二极管 FET。  

    在这种情况下、我建议您使用 LM74500-Q1、该器件只能驱动理想的二极管 FET、并可防止输入反极性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、是的、但 SRC 受右侧 MOSFET 的保护、任何返回到引脚 SRC 的电流(SRC 连接到 VS 时并非如此)、但我将使用 LM74500。

    例如、对于 LM74500、如果 EN 从 MCU 进入、我担心输入端是否施加负电压、负电压可能会通过 EN 引脚并断开后面的电路? 可能需要在 MCU 和 EN 引脚之间串联一个二极管?

    此致、

    Clement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    是的、在 MCU 和 LM74500-Q1 EN 引脚之间使用二极管、您可以确保 EN 引脚上的负电压不会反映在 MCU 上。