This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:过压保护返回

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167424/tps2660-return-from-over-voltage-protection

器件型号:TPS2660

在此配置中、我们将使用 TPS26601:

负载电容总计 为~  60µF μ F。

该电路按预期工作、欠压锁定和恢复正常运行、过压关断和恢复正常运行、过流保护和闩锁。

在新设计中、负载电容增加到 ~160µF μ F、因此过压关断的返回不再起作用。 当达到较低的过压阈值时、系统电源只会短暂闪烁一次、芯片进入过流闩锁。 通过增加一个额外的100µF μ F 负载电容、这个运行方式可在旧设计中重现。

返回过压关断状态时是否没有软启动?

 除了增加过流保护的电流限制之外、还有其他方法可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    从 OVLO 软启动中恢复的问题。 您能否共享显示 VIN、VOUT、OVP 和输入电流的波形?  

    此外、器件是否能够以160uF 的电容正常加电?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的、欠压和具有闩锁功能的断路器的上电和恢复 正常

    仅从过压 das 恢复不能按预期工作。

    我将在明天记录一些波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的... 我将等待波形。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    这里是一些波形。

    我的设置:

    CH1:输入电压

    CH2:输出电压

    CH3:OVP 上相对于 GND 的电压(无法进行 RTN、这将使 TRN 和 GND 短路)

    CH4:使用1欧姆电阻器在地线中测量的输入电流

    使用机械开关启动27V 系统

    输出电压以所需的速率上升

    在~3.6V 时、3.3V 电源轨的直流/直流转换器开始工作

    欠压闭锁:输入电压从12V 降低至8V

    欠压闭锁返回:输入电压从8V 升高到12V

    输出电压以所需的速率升高

    过压保护:输入电压从24V 上升至33V

    从过压保护返回:输入电压从33V 降至24V

    TPS2601似乎不执行软启动、而是进入电流限制。作为 TCB、电源被切断的时间为3.9ms (根据数据表、为4ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    器件响应是预期的。 由于输出端有一些负载、流经器件的电流将高于电流、因此会进入电流限制。  

    除了电容之外、还有其他负载吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在启动期间、几乎没有额外的负载、通电后的第一个部分期间的电流消耗低于50mA

    那么、这种行为是正确的?

    从 OVP 返回时、器件不执行由 C (dV/dT)定义的软启动、而是进入电流限制模式?

    但是、AOF 表2的第一行显示: 由 dVdT 控制的浪涌电流。

    软1µF 根据第21页第9.3.3 125V/s (μ s)一章中的公式2进行计算。 实际上升从27V 开始、192ms =140V/s 、这已经足够接近了。

    限流模式下的斜升速度从11V 开始、3.8ms =~ 2900V/s

    电容负载将在3.8ms 内以500mA 的电流充电至11.8V。 这 显示在 上一次测量中。

    为什么芯片处于电流限制模式、这种模式会导致500mA 电流流入电路 、而不是软启动、这种情况只需要大约20-50mA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我刚刚使用了旧设计:

    打开@ 27V:

    从 UVLO 返回(8->12V)

    并从 OVP 返回

    当系统接通或从 UVLO 返回时、电压根据 C (dV/dT)的定义上升、当系统从 OVP 返回时、TPS26601以 R (LIM)定义的限流模式运行  

    由于电容较低、未达到 t (CB) ist 的限值。

    为什么芯片处于电流限制模式而不处于软启动模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    让我对此进行更多调查、然后返回给您。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    你是对的。 从电流限制恢复时、器件不会进行软启动。 您可以考虑的是:

    1.增加电流限制。

    2.在 MODE 引脚上使用402K。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的信息、

    我已经考虑提高电流限制、但这应该是我的最后选择。 我首选的方法是软启动。  

     从 OVP 返回时、是否有任何方法可实现软启动?

    数据表中的信息是否不完整或错误? 据我了解、即使从 OVP 返回、器件也应执行软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    让我检查并返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我想我们在数据表中没有说明器件将在 OVP 之后进行软启动。 器件将进行电流限制启动通常、系统需要从 OVP 恢复、此时电流限制启动会有所帮助、而此器件架构也是如此。  如方框图所示、我们不会针对 OVP 故障对 dVdt 引脚放电。 对于 UVP、我们对 dVdt 进行放电、因此、当 UVP 消失时、我们能够进行软启动、因为 dVdt 将从零开始上升。

    此致

    Kunal Goel