This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:此器件无法从5V 输入电源生成1.05V @ 1.3A。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, TPS62091, TPS62093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169577/tps62090-this-part-is-not-able-to-generate-1-05v-1-3a-from-5v-input-supply

器件型号:TPS62090
主题中讨论的其他器件: TPS62091TPS62093

尊敬的 TI 团队:  

我正在尝试使用 TI 组件  TPS62090RGTR 从5V 输入电源获得1.05V @ 1.3A (标称电流)的稳压输出。  

开关频率- 2.8MHz、

启动时间- 0.68ms

我尝试在 webench、TINA 和 PSpice 上模拟电路。 但 TPS62090甚至无法生成稳定的1.05V @1.3A 或高达3A 的更高电流。 请找到所附的波形以查看仿真结果。  

启动、负载瞬态、线路(输入)瞬态和稳态等所有仿真都完全失败。  

我们提请您帮助我解决此问题。 不应该使用此组件?

谢谢你

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj Kumar、您好!

    感谢您的参与。 请确保您使用正确的工作条件。

    我在 WEBENCH 中没有发现任何仿真问题、您可以再次尝试(电源设计器(TI.com))。 请根据您的工作条件查找启动和稳态的 WEBENCH 仿真结果。 类似地、您可以针对负载瞬态执行。   

    e2e.ti.com/.../WBDesign8_5F00_Startup_2D00_1.pdf

    e2e.ti.com/.../WBDesign8_5F00_Steady-State_2D00_2.pdf

    如果您有其他问题、请再次联系。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Moheddin、

    非常感谢您的回答!

    我已经介绍了您分享的仿真结果、看起来很好。

    但我的要求是2.8MHz 开关频率、您能否使用2.8MHz 频率进行验证。  

    谢谢你  

    Raj Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj Kumar、您好!

    如需了解相关信息、请访问:

    如何使用 WEBENCH - 如何使用 WEBENCH 电源设计器|德州仪器 TI.com 视频

    适用于您的工作条件的 WEBENCH 电源设计- 电源设计器(TI.com)

    您可以在此处更改开关频率、

     

    请根据您的工作条件查找启动和稳态的 WEBENCH 仿真结果。

    e2e.ti.com/.../WBDesign8_5F00_Startup_2D00_3.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign8_5F00_Steady-State_2D00_4.pdf

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Moheddin、

    感谢您的回答!

    我知道如何使用 webench 仿真工具。 除 TPS62090之外、所有仿真都令人满意(例如 TPS62091、TPS62093)。  

    但是、TPS62090仍表现出错误行为。 例如、它在1.3A 输出电流下工作、而不是在3A 输出电流下工作。  

    请预览随附的 Web 工作台仿真结果以获取参考。  

    e2e.ti.com/.../WBDesign26_5F00_Startup_2D00_1.pdf

    我知道该组件可以在1.3A 电流下工作。 但我的疑问是、它为什么在更高的负载电流下不稳定。  

     

    谢谢你  

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj Kumar、您好!

    请参阅数据表页面(9)、更清楚地了解 TPS62090的启动电流限制。 (具有 DCS-Control 的 TPS6209x 3A 高效同步降压转换器数据表(修订版 C)(TI.com))

    您的设计条件将达到在 WEBENCH (R)电源设计器中完成的启动电流限制检查。

    虽然 TPS62090的标称电流限值为4.6A、但 TPS62090在启动期间将开关电流限值限制为~1.5A、同时充电输出电压仍低于0.6V。

    当 Vout=1.05V 且 Iout=3A 时、输出端的等效稳态电阻器负载为350m Ω。 WEBENCH (R)电源设计器当前要求设计能够启动到等效的替代状态电阻器负载中。 稍后会对此进行详细介绍。 在您的情况下、在启动期间对输出施加350m Ω 电阻会忽略电流纹波、将开关电流推至1.5A 以上(0.6V/350m = 1.71A > 1.5A 限制)。 为了获得通过的设计、Iout 需要根据所需的 Vout 低于2.5A。

    我们知道这一要求非常严格、并且无法实现有效的"状态良好"设计、我们知道在实际系统中、一旦输出被调节且启动后、通常会施加满负载。

    谢谢、

    Rergards、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Moheddin、

    非常感谢您消除了我的疑虑。 这是一个非常有用的讨论。  

    谢谢你  

    Raj Kumar