This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS704:TPS70402PWP

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169048/tps704-tps70402pwp

器件型号:TPS704

我们在 其中一个设计中使用 TPS70402PWP 稳压器。 我已经上传了原理图、请验证原理图、如果需要进行任何更改、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、  

    感谢您与我们联系并分享这一信息。  

    我在读取某些值时遇到问题、您能不能以不同的格式共享原理图。 您也可以通过电子邮件将其发送给我、我将对其进行审核。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS70402PWP.pdf

    请仔细查看、如果需要任何更改、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、  

    我修改 了原理图、下面是我的一些评论:  

     mΩ mΩ 电容、mΩ Ω ESR 在建议值范围 内、Vout1和22uF 电容为50 μ F 和800 μ F、Vout2和47uF 电容为50 μ F 和2 μ F。 DS 的第21页显示了一个稳定区域。

    我看到第二个通道设置为 Vout2=5V、但是输入电源已经是5V -由于 LC 滤波器、会出现一些下降。 话虽如此、Vout2将跟随 Vin2-Vdo 处的输入电压、请确保这是预期值、或确保 Vin2大于5V+Vdo。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以通过为 Vin2提供5V 输入在 Vout2处获得5.5V 电压? 数据表显示可调输出电压范围为1.22V 至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、  

    不幸的是,这是不可能的。

    线性稳压器更多的是降压、在这种情况下、您可以从较高的输入电压调节到较低的输出电压。 因此、Vin 需要高于您设置的 Vout。

    您将发现数据表描述了压降电压、该电压通常称为余量电压。 查看我们的 EC 表时、您还会发现"VIN = VOUT (nom)+ 1V"等条件、此外 、您还会经常看到 Vin= Vout (nom)+ Vdo、其中 Vdo 是压降电压、通常是 LDO 调节所需的最小电压差。  

    从 TPS704 DS:  

    除非 另有说明、否则大多数 EC 表规格使用 VIN = VOUT (nom)+ 1V。 因此、该器件能够调节5.5V 电压、但您需要更高的电压、在这种情况下、Vin=6V 可能是最佳工作电平。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。