This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:功率级 PD

Guru**** 1821340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, TPS53622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841901/tps53667-pd-of-power-stage

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: TPS53622

您好、E2E、

因为 CSD95490在数据表中没有显示任何 MOS 数据。

我们的客户希望使用 TPS53667+CSD95490并评估功率损耗。

您能不能告诉我们4轨以下功率级的功率损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我们可以使用两种方法来估算 客户系统中的 CSD95490功率损耗:

    -您可以使用 数据表上的标准化功率损耗曲线,然后根据客户电源轨条件进行相应调整。 数据表为您提供了一个如何使用标准化曲线的示例

    -如果这种方法看起来很困难,那么您会将您的客户操作条件(如 电源轨4的输入电压、输出电压、频率、输出电感器、电容器等)发送给我们,我们将为您运行计算器。 我们可以为您提供效率和功率损耗曲线。

    此致。

    Lucian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lucian

    单击"解决问题"时出错...

    条件如下所示

    1.Vin = 12V、Vout = 0.95V/160A
    四相解决方案:TPS53667+CSD95490*4;500kHz/相;0.15uH;输出电容= 470uF*2相

    2.Vin = 12V、Vout = 3.3V /52A;0.8V/15.1A (双通道解决方案:)
    TPS53622 + CSD95490 (3.3V)和 CSD95496 (0.8V)
    a. 3.3V: 500kHz/相;1.0uH;输出电容= 470uF*2
    b. 0.8V: 500kHz/相;0.22uH;输出电容= 470uF*2

    3.Vin = 12V、Vout = 1.0V/56A
    四相解决方案:TPS53667+CSD95490*2;500kHz/相;0.15uH;输出电容= 470uF*2相

    也许您可以告诉我哪些工具可以对其进行仿真、我将下载、然后自行进行仿真。

    BTW、您能否提供 CSD95490和 CSD95496 PDmax 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    用于 CSD95490的封装具有 PDmax=12W。

    下面的仿真结果是在您的系统条件下运行时的 CSD95490功率损耗曲线:

    Vin=12V、Vout=0.95V/160A 总计、40A/相、fsw=500kHz、Lo=150nH、 CO=470uF/2。

    下面的计算包括 Rboot=2.2 Ω、该电阻必须与 CSD95490功率级配合使用。  仿真中使用了一个磁芯损耗为240mW 的150nH 电感器。

    此致。

    Lucian