This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:适用于 USB 和 AA 电池×2.

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169924/tps61023-solution-for-usb-and-aa-battery-2

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件:TPS61094

我正在寻找具有接近电源路径管理功能的 USB (5V)和 AA 电池×2 (2~3V)解决方案。

(当系统负载高于 I_USB 时、I_BAT 在间隙中提供电流填充)

我尝试在下面以 TPS61094为基准的解决方案、更改的点是 USB 输入、AA 电池不应充电(它应降低降压模式)。   

TPS61023的示例案例、I 成像解决方案如下。

是否存在任何问题或注意事项、或需要的功能?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我认为两者都很好、TPS61094可能是一种更方便的方法。 如果不需要充电、可以将 ICHG 连接到 GND 以禁用降压模式。

    此致、

    Nathan