This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:对于 VIN/VBIAS 上的过压、TPS22968x-Q1是否具有特定的故障模式?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797878/tps22968-does-tps22968x-q1-have-particular-failure-mode-for-over-voltage-on-vin-vbias

器件型号:TPS22968
主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS2595

 如果 VIN/VBIAS 超过其限值、TPS22968x-Q1是否具有预期行为?  这种行为是否会根据其超出限制的程度而变化?

•输入电压范围:0.8V 至5.5V

•VBIAS 电压范围:2.5V 至5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您与 E2E 联系!

    如果器件超出其限制、我们将不会有预期的行为。 但是、如果您能为我提供有关该应用的更多详细信息、我可以提供更多见解。 您期望器件超过绝对最大值的频率是多少? 在什么系统条件下、需要将系统推至超过其最大绝对值?

    如果您正在寻找较高电压的器件、我建议您查看 TPS22810。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在集思广益讨论过压保护的同时、人们提出了使用(小)负载开关代替(大)分立式晶体管的想法。  这种情况可能存在几个问题、但我们想知道、如果对该器件施加~15V 电压、该器件会发生什么情况?  它是否会将 Vin/Vbias 对 Vout 短路、是否会开路?  此假设假设认为上游稳压器已完全发生故障、因此、损坏负载开关不是一个限制因素、但它可以正常运行。  谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢对电路的澄清。 很难得出开关故障模式的结论、因为它可能会因中断而异。 如果 ESD 二极管短路、可能会导致输入短路。 但是、如果体 FET 断开、则器件可能无法打开。

    如果您正在寻找具有过压保护功能的器件、TPS2595的工作原理是什么?

    谢谢、
    Arthur