This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:默认 VBAT 电压与数据表不匹配

Guru**** 2550130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798112/bq25895-default-vbat-voltage-does-not-match-datasheet

器件型号:BQ25895

在冷启动时、我们观察到 REG06读数为0x82、对应于4.352v 的电池浮动和 VSYS。

这与数据表不匹配、该数据表显示 REG06默认为0x5A 或4.208v。

我们确认看门狗也会重置为此电压.... 这对于4.2V 锂离子电池而言是危险的临界性。

当我们设置预期的默认值0x5A 时、我们看到预期的4.208v +/- 0.5%输出。

我可以理解为什么可能有一个具有不同默认值的变体、例如硅阳极电池、但据我所知、该器件没有变体。 我们在多个器件上观察到了这一点。

最重要的标记是:

Bq

25895M

TI 721

A76C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、天哪、似乎我已经回答了我自己的问题;器件是25895M、具有该默认值。

    令人惊讶的是、有两个数据表、而不是一个数据表记录了选项更改! 如果两个选项共享相同的文档、似乎会更清楚。