This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:输出电压(最大值)降压/升压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797858/tps92692-q1-pout-max-buck-boost

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

 降压-升压设计参数表5中的 PoUT (max)为12.6W。
然而、输出电压为39.6V (最大值)、ILED 为1500mA (最大值)。  因此、PoUT (最大值)将为59.4W
我认为、如果我们使用最大输出电压和 ILED 值、则在12.6W 下计算输出电压是不同的。
12.6W 的计算值是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josnei 您好、

    此设计仅适用于最大输出功率12.6W。  这意味着、如果 Vout 为39.4V、则可以获得的最大电流为12.6W/39.4V = 320mA。  输出电流或输出电压组合必须等于或小于指定的12.6W。

    谢谢 Tuan