This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-Q1:工艺制造

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797956/tl1963a-q1-process-fab

器件型号:TL1963A-Q1

您好,

我正在寻找有关 TL1963A-Q1工艺制造技术的一些信息:

-掩码集/裸片版本。

-如何轻松获取晶圆厂/弥散批次/晶圆 N°

这些请求的数据是非常关键的关键信息,因为我们将有一个新市场>10 K PCES/年。 提前为您提供支持。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liouaeddin、您好!

    我们认为我们的晶圆厂技术是专有的、不会在公共论坛上分享。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan,
    您也可以通过电子邮件将其发送给我。
    此致