This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20154:NC 引脚连接和设计电子表格

Guru**** 2521230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842668/lm20154-nc-pin-connection-and-design-spreadsheet

器件型号:LM20154

请告诉我以下关于 LM20154设计的两点。

①Datasheet P2被描述为" NC 引脚必须被连接至 GND"。

在 NC 引脚悬空情况下会发生什么异常操作?

LM20154是否仅发生噪声? 还是存在大问题?  

我想知道有关 NC 引脚和内部连接的关系。

②I 在下面找不到 LM20154设计电子表格。

这些工具是否可用?

http://www.tij.co.jp/tool/jp/LM20154DESIGN-CALC

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    1) 1)请遵循数据表建议以确保功能正常。 我们只会通过设计和测试来保证我们的建议范围内的性能和平稳运行。请注意、对于我们的建议之外的问题、我不能为您提供支持。

    2) 2)让我为您检查缺失的工具、然后返回给您。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britta-San

    感谢您的回复、

    关于 NC 引脚、是否有关于 NC 引脚内部连接的特定信息?

    一位客户已经设计为开路、我想检查 NC 引脚无连接的程度。

    (我认为影响只是噪声、对吗?)

    顺便说一下、请告诉我 NC 引脚的全名。

    一位客户告知"未连接"引脚、并且设计 NC 引脚断开。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    请了解、我无法与您共享数据表中未披露的 IC 内部信息。 此外、我们只能在建议范围内保证正常的功能。

    但是、我知道当前描述可能会误导客户、我们将努力更新措辞、以避免客户混淆。

    仍然、请根据需要将 NC 引脚连接到 GND。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    现在、我想让您了解一下 LM20154设计电子表格已恢复在线并可供下载: https://www.ti.com/tool/LM20154DESIGN-CALC

    请告诉我现在是否可以关闭此帖子、因为我认为问题已经解决。

    谢谢、此致、

    Britta