This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 这是 LMZ34202的最佳替代方案

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34202, TPS54227, TPS54228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798056/which-is-best-alternative-for-lmz34202

主题中讨论的其他器件:LMZ34202TPS54227TPS54228

尊敬的专家:

现在、我正在为 零部件需要最大2A 的车辆跟踪系统工作、因此我选择了 LMZ34202、但零部件成本为800/INR、这使我的模块开发成本过高、

我必须将其更改为低 成本转换器、是否有人可以为我的需求建议替代方案。

输入电压- 10至18V  

输出范围为4.2V、5V 就足够了。

电流额定值-最大2A。

睡眠模式是可选的。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natesh、

    LMZ23402是一个模块、因此本质上会更昂贵。  为了降低成本、您可以查看转换器 TPS54227或 TPS54228。  这些是 DCAP2、易于设计。