This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:输出 A 与放大器 B 的相位

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825, UC3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840122/uc3825-the-phase-of-output-a-b

器件型号:UC3825
主题中讨论的其他器件: UC3823

您好 TI 团队

我想知道 UC3825的输出 A 和 B。

它们是相互反转还是相位差角度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen

    两个输出是相同的、但它们之间存在180度相移。 数据表 P8上的设计示例显示了用于控制推挽功率级的控制器。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 科林

    感谢您的回答。

    每个输出的占空比为49%(< 50%)。

    我不知道该 IC 在 CCM 上能否正常工作。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 科林

    我想知道它的最大值到底是多少。  

    我能否使用输出 A 和 B 来驱动同一个 MOSFET 以实现99%的占空比?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

    如果合并 A/B 门、即使在最大占空比下、栅极驱动脉冲之间也会有一定的死区时间。 在内部复位时序斜坡需要有限的时间、这会导致实际最大占空比小于50%或100%。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、对每个通道 A 或 B 施加50%的占空比。不是 A 和 B 都适用

    我使用 UC3825进行推挽、其中占空比实际变为95%、具体取决于斜率补偿调整。 数据表可能需要阐明这一含义。  

    我尚未使用 UC3823 (该商为100%)、因此无法进行评论。  

    R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复彼得·梅尼 μ A

    你(们)好  

    我使用 UC3825进行推挽、其中占空比实际上达到95%。

    这是否意味着 A & B 的占空比为95%/2?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    达到95%

    它有多少开关频率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 

    是的、正确。

    回答 A & B 的责任是95%/2?

    当占空比达到95%时。

    它有多少开关频率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

    数据表的第6页显示了死区时间以及死区时间如何随 CT、时序电容器的值变化。 死区时间是在振荡器周期对计时电容器放电所需的时间。 死区时间减少了可用的最大占空比。

    A 和 B 输出在理论上以50%的占空比运行、这将被取决于 CT 值的死区时间缩短。 您希望使用的 CT 和 Rt 值是多少?

    此致

    Peter