This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 效率

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797969/bq25703a-bq25703a-efficiency

器件型号:BQ25703A

 BQ25703A 的效率如何?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Belhaj、

    由于 BQ25703A 控制器具有外部 FET、因此 FET 选择(以及其他外部组件(例如电感器甚至电容器)在较小程度上会影响测量的效率。 数据表中包含在 EVM 上测量的效率图、因此使用类似的外部组件时、您应该能够获得接近这些数字的结果。

    此外、效率将根据输入和输出电压而变化。 例如、当器件进行升压和降压时、效率会有所不同。

    有关各种条件下的效率图、请参阅数据表中的图1-11 (第19-21页)。

    此致、
    Steve