This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:转换器或控制器、如 TPS53915、但使用 I2C

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, LM2734, TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798016/tps53915-converter-or-controller-like-tps53915-but-using-i2c

器件型号:TPS53915
主题中讨论的其他器件: LM2734TPS54320

您好!

我正在尝试找到一个转换器或控制器、该转换器或控制器可以将输出电压从1V 调节到5V/1A。 TPS53915似乎是一个很好的解决方案、但接口是 PMBus。

TI 是否有 任何转换器或控制器符合此规范但使用 I2C 作为接口?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.、

    可在此处找到与 I2C 兼容的降压转换器列表:

    仔细看、我看不到任何符合您需求的东西。  也许您可以考虑使用 I2C 控制的数字电位器作为较低的反馈分压电阻器来调节您最喜欢的降压转换器的电压:

    LM2734或 TPS54320可能是不错的匹配项。