请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2895 我们正在更新组件信息、需要以下信息:
ESD 水平
ESD 测试规格
MSL 级别
MSL 测试规格
我希望能及时收到您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dianne
您可以在 www.ti.com/.../mslsearch.tsp 上找到此 TI 器件和其他 TI 器件的 MSL 规格和测试级别数据
您需要输入完整的器件型号、包括封装信息。
UCC2895的 ESD 额定值为±1000V CDM (符合 JEDEC 规范 JESD22- C101 (2))和±1000V HBM (符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1))
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致
Colin