UCC 28070老化损坏 MOSFET 问题:UCC28070是 PFC、输入电压180-265VAC、输出390V 7A、老化测试中 MOS 损坏、两个 MOS 都将损坏。 e2e.ti.com/.../UCC-28070-Aging.docxe2e.ti.com/.../PCB-FILE.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC 28070老化损坏 MOSFET 问题:UCC28070是 PFC、输入电压180-265VAC、输出390V 7A、老化测试中 MOS 损坏、两个 MOS 都将损坏。 e2e.ti.com/.../UCC-28070-Aging.docxe2e.ti.com/.../PCB-FILE.pdf
您好 、user1932012
您所连接的漏极开关波形看起来不正确。
它的形状错误、看起来 FET 在不应该打开时会缓慢打开。
请附上原理图的 pdf
此致
John
尊敬的 John:
连接的是 SCH、。 请确认 UCC28070的问题。 谢谢!e2e.ti.com/.../UCC28070-SCH.pdf
您好 、user1932012
原理图中的元件值不正确。
例如、设置开关频率的电阻器的值与设置最大占空比的电阻器的值相同。
这将为您提供 Dmax = 1
这将导致电流互感器和升压电感器饱和。
因此、我注意到 VINAC 和 VSENSE 上的分压比差别很大。
可能还有其他组件值需要更改。
我建议您阅读 UCC28070的数据表、并为您的应用使用 Excel 计算器工具。
该计算器位于以下位置:
http://www.ti.com/product/UCC28070/toolssoftware
此外、我建议您在排除设计故障时禁用抖动功能。
这样可以更轻松地查看开关波形。
此致
John