This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:电路原理图回顾

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169949/lms1585a-review-for-schematic

器件型号:LMS1585A

您好!

我们使用的是 TI 器件(LMS1585AIS-3.3/NOPB、LP5907MFX-1.8/NOPB、TPS61178RNWR、TPS62080DSGR、TMP236A2DBZR、TPS2003CDRCR)  一个设计中。 我随附了 我们设计的这些器件的原理图。  请查看原理图并提供您的 feedback.e2e.ti.com/.../7737.Power.pdf

e2e.ti.com/.../7737.Power.pdf

谢谢、

Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、  

    我只查看了原理图中的 LDO。  

    有关 LDO 周围的电流图的问题:箭头是否指向错误的方向? 反向电流可能会损坏这些器件、因此不建议让任何电流流入器件的输出端。  

    U19  LMS1585AIS-3.3/NOPB

    钽电容器用于此器件的特性描述。 遗憾的是、此 DS 不能描述它的特征、但许多较旧的器件需要一定的 ESR 来实现稳定性。  

    由于数据表中未提及此器件、因此我不能以保密方式说明此器件是否需要 ESR。 我建议切换到钽电容器以防万一。  

    U18 LP5907MFX-1.8/NOPB

    此部件的热性能为 TJMAX = TA + 40.61  

    根据此应用的环境温度和此器件的 PCB 布局、如果环境温度大于 ROC Max、则可能会进入热关断状态。

    最棒的

    Juliette