This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:复位 SOH

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169833/bq34z100-g1-resetting-soh

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQSTUDIO

您好、TI、

我的电量监测计在学习周期失败后报告1% SOH (根据 TRM)。 刷新黄金映像(在学习周期之前保存)似乎不会重置此映像、我确信电池仍然非常健康。

电池电量监测计在充电时报告合理的 SOC 和满/剩余电量、但在充满电时报告0% SOC。

这是否是 SOH 的问题? 如果是、可以将其复位吗? 如果不是、问题可能还有什么?

我的装置还包括2节20Ah (每个256Wh)电池、这些电池与 BQ25703a 充电器芯片并联。  

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    对器件固件(srec)文件进行编程、使设置成为出厂默认设置并重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    BQStudio 似乎没有使固件(srec)文件恢复为出厂默认设置的任何选项。 您能否解释一下这是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    您将需要下载固件并使用 Firmware/Programming 选项卡通过 bqStudio 对其进行编程。 srec 文件可在 bq34z100-G1产品页面上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 因此、我重新加载从 TI 下载的固件、然后重新启动电池调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 确保在运行学习周期之前更新数据存储器并对正确的化学成分进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我仍然需要有关学习周期的一些建议。 我在 这里创建了一篇有关 这方面的新文章、非常感谢您的帮助。