主题中讨论的其他器件:BQ25703A、 BQSTUDIO、
您好、TI、
我的电量监测计在学习周期失败后报告1% SOH (根据 TRM)。 刷新黄金映像(在学习周期之前保存)似乎不会重置此映像、我确信电池仍然非常健康。
电池电量监测计在充电时报告合理的 SOC 和满/剩余电量、但在充满电时报告0% SOC。
这是否是 SOH 的问题? 如果是、可以将其复位吗? 如果不是、问题可能还有什么?
我的装置还包括2节20Ah (每个256Wh)电池、这些电池与 BQ25703a 充电器芯片并联。
此致、
Aaron